菜单栏

菜单栏包含活动窗口的菜单项。
菜单栏上的各项
使用此菜单
可以执行如下操作
文件
  • 创建、打开或关闭项目。
  • 将项目保存到本地驱动器。
  • 使用不同名称将项目复制到同一位置。
  • 打开欢迎使用。
  • 打开“项目管理器”。
  • 打开“设置”以配置全局选项。
  • 关闭
    FactoryTalk Design Workbench
    。
编辑
修改活动窗口中的内容。
设备
执行右键单击“
项目组织管理器
”中的
Micro800
控制器时可用的操作。
查看
窗口
帮助
打开“关于”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal