“欢迎使用”页面

打开
FactoryTalk Design Workbench
时,默认情况下打开“
欢迎使用
”页面。
使用“
欢迎使用”
:
  • 创建项目。
  • 打开项目。
  • 导入项目。
  • 查看最近打开的项目。最多显示 25 个项目的信息。
    选择 关闭“欢迎使用”页面按钮 以关闭“
    欢迎使用
    ”。要重新打开,请在“
    文件
    ”菜单上选择“
    欢迎使用
    ”。
“欢迎使用”页面
“欢迎使用”页面
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal