查看选项卡

在
FactoryTalk Design Workbench
中,针对不同功能打开页面。使用“
窗口
”菜单选择要查看或关闭的页面。
查看选项卡
  1. 在菜单栏上,选择“
    窗口
    ”。
  2. 在“
    窗口
    ”菜单中:
    • 选择“
      下一个选项卡
      ”可查看下一个打开的页面。
    • 选择“
      上一个选项卡
      ”可查看之前打开的页面。
    • 选择“
      关闭选项卡
      ”可关闭当前页面。
    • 选择“
      关闭所有选项卡
      ”可关闭所有打开的页面。
    • 选择“
      所有选项卡
      ”可查看打开的页面列表,然后选择要查看的页面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal