查看窗格

使用“
查看
”菜单显示或隐藏特定窗格。关闭并重新打开
FactoryTalk Design Workbench
后,将保留窗格的位置、固定状态和可见性。
“视图”菜单项
选择
可以执行如下操作
窗格
固定
将选定窗格固定到当前位置。
窗格
取消固定
取消固定选定窗格。
窗格
折叠
隐藏选定窗格的内容。
窗格
展开
显示选定窗格的内容。
窗格
关闭
关闭选定窗格。
左侧窗格
显示或隐藏最后固定到用户界面 (User Interface, UI) 左侧的窗格。
右侧窗格
显示或隐藏最后固定到 UI 右侧的窗格。
底部窗格
显示或隐藏最后固定到 UI 底部的窗格。
重置布局
将窗格还原到其默认位置、固定状态和可见性。
项目管理器
显示或隐藏“
项目组织管理器
”。默认情况下,“
项目组织管理器
”将固定到 UI 左侧。
属性
显示或隐藏“
属性
”。默认情况下,该窗格固定到 UI 右下角。
工具箱
显示或隐藏“
工具箱
”。默认情况下,该窗格固定到 UI 右上角。
连接
显示或隐藏“
连接
”。默认隐藏窗格。
输出
控制台
显示“
输出
”并打开“
控制台
”页面。
输出
错误列表
显示“
输出
”并打开“
错误列表
”页面。
输出
日志
显示“
输出
”并打开“
日志
”页面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal