搜索
Last Update July 2026
DCL
请求与设备直接通信时发生 CIP 错误
与设备直接通信的连接已打开
与设备的直接通信脱机
已初始化与设备的直接通信
未初始化与设备的直接通信
与设备的直接通信已超时,但仍然需要
请求与设备直接通信失败
通往设备的直接通信路径未指定 RSLinx Classic 或 FactoryTalk Linx 驱动程序。
调用要用来与设备直接通信的 RSLinx Classic 或 FactoryTalk Linx 时出错。
此工作站上未获得运行 RSLinx Classic 或 FactoryTalk Linx 的许可。
SuperWho 中未选择设备
不存在用来与设备直接通信的已打开连接
不存在用来与设备直接通信的有效的已打开连接
请求的消息超时
用来与设备直接通信的 RSLinx Classic 或 FactoryTalk Linx 虚拟背板驱动程序未启动。
用来与设备直接通信的并发缓冲区过多
无法关闭用来与设备直接通信的 CIP 连接
无法与用来和设备直接通信的 RSLinx Classic 或 FactoryTalk Linx 建立通信。
无法初始化用来与设备直接通信的 RSLinx Classic 或 FactoryTalk Linx。
无法打开用来与设备直接通信的 CIP 连接
无法打开用来与设备直接通信的指定 RSLinx Classic 或 FactoryTalk Linx 驱动程序。
返回的用来与设备直接通信的 CIP 路径无效
指定的路径无效,或者其中一个设备未响应
内部直接通信错误。尝试打开的 RSLinx Classic 或 FactoryTalk Linx 驱动程序过多。
内部直接通信错误。与设备直接通信期间缓冲区 ID 无效。
内部直接通信错误。缓冲区相对于请求的数据过小。
内部直接通信错误。请致电技术支持。
内部直接通信错误。未初始化与设备的直接通信。
内部直接通信错误。驱动程序已在表中,但具有不同的驱动程序 ID。
内部直接通信错误。获取通往设备的路径时出错。
内部直接通信错误。消息句柄无效。
内部直接通信错误。通往设备的路径无效。
内部直接通信错误。通往自身的路径无效。
内部直接通信错误。应答缓冲区无效。
内部直接通信错误。通往设备的路径未指定 RSLinx Classic 或 FactoryTalk Linx 驱动程序。
内部直接通信错误。未指定通往设备的路径。
内部直接通信错误。消息句柄的引用计数不是零。
内部直接通信错误。请求相对于网络过大。
内部直接通信错误。未调用 RxOnlineInit。
内部直接通信错误。用来与设备直接通信的底层通道接口无效。
CIP 安全会话错误
CIP 安全会话错误:0x032D 入口规则不匹配
CIP 安全会话错误:0x032E 入口规则拒绝
CIP 安全会话错误:0x032F 入口规则拒绝非安全通信
CIP 安全会话错误:0x0330 出口规则不匹配
CIP 安全会话错误:0x0331 出口规则拒绝
CIP 安全会话错误:0x0332 出口规则密码不允许
CIP 安全会话错误:0x0900 关闭通知
CIP 安全会话错误:0x0901 意外消息
CIP 安全会话错误:0x0902 MAC 记录错误
CIP 安全会话错误:0x0903 记录溢出
CIP 安全会话错误:0x0904 解压缩失败
CIP 安全会话错误:0x0905 握手失败
CIP 安全会话错误:0x0906 证书损坏
CIP 安全会话错误:0x0907 不支持的证书
CIP 安全会话错误:0x0908 证书已撤销
CIP 安全会话错误:0x0909 证书已过期
CIP 安全会话错误:0x090A 证书未知
CIP 安全会话错误:0x090B 参数非法
CIP 安全会话错误:0x090C CA 未知
CIP 安全会话错误:0x090D 访问被拒绝
CIP 安全会话错误:0x090E 解码错误
CIP 安全会话错误:0x090F 解密错误
CIP 安全会话错误:0x0910 协议版本
CIP 安全会话错误:0x0911 保密不足
CIP 安全会话错误:0x0912 内部错误
CIP 安全会话错误:0x0913 不当回退
CIP 安全会话错误:0x0914 不支持的扩展
CIP 安全会话错误:0x0915 PSK 标识未知