内部直接通信错误。通往设备的路径未指定 RSLinx Classic 或 FactoryTalk Linx 驱动程序。

通往设备的路径未指示要使用的
RSLinx Classic
或
FactoryTalk Linx
驱动程序。请指定
RSLinx Classic
或
FactoryTalk Linx
驱动程序,然后重试。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal