指定的路径无效,或者其中一个设备未响应

与设备通信时出现问题。请检查是否存在下列情况:
  • 为设备配置的插槽不正确。
  • 软件中创建的设备在网络中软件所指定的地址处不存在,或者与该设备的通信已中断。
  • 该设备发生了严重故障。
  • 为不正确的插槽配置了网桥设备,该设备已发生故障,或者与该设备的通信已中断。
  • RSLinx Classic
    或
    FactoryTalk Linx
    正在运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal