搜索
DCL
请求的消息超时
与设备通信时出现问题。请检查是否存在下列情况:
为设备配置的插槽不正确。
软件中创建的设备在网络中软件所指定的地址处不存在,或者与该设备的通信已中断。
该设备发生了严重故障。
为不正确的插槽配置了网桥设备,该设备已发生故障,或者与该设备的通信已中断。
RSLinx Classic
或
FactoryTalk Linx
正在运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal