Loading

FactoryTalk Analytics LogixAI

使用开箱即用的 AI 用于反常检测和软件传感器,以支持运行技术人员
员工在其办公桌的监视器上查看软件
OperationSuite
    • 概述
    • Plex 制造执行系统
    • Plex 制造执行系统
    • Plex 生产监控
    • Plex 生产监控
    • Plex 质量管理系统
    • Plex 质量管理系统
    • 制造执行系统用于汽车行业
    • 制造执行系统用于汽车行业
    • 制造执行系统用于包装消费品
    • 制造执行系统用于包装消费品
    • 制造执行系统用于生命科学
    • 制造执行系统用于生命科学
    • 金属制造执行系统
    • 金属制造执行系统
  • FactoryTalk Edge Gateway
    • 概述
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • 概述
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk ViewPoint
    • FactoryTalk ViewPoint
    • 从 RSView32 升级到 FactoryTalk View SE
    • 从 RSView32 升级到 FactoryTalk View SE
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • ThinManager 瘦客户端管理
    • ThinManager 瘦客户端管理
    • 工业通信
    • 工业通信
    • Pavilion8 模型预测控制
    • Pavilion8 模型预测控制
    • Remote Access for Industrial Equipment
    • Remote Access for Industrial Equipment

目前许多分析技术需要在数据科学和工业流程方面都具有深厚的专业知识,这使许多运行技术专业人员无法利用工厂车间的基础分析。如果您可以利用机器学习的力量预测生产过程中的异常或估计操作变量,又会如何呢? 如果不需要数据科学家的帮助,又会如何呢?

我们的 FactoryTalk® Analytics™ LogixAI® 模块带来颠覆性改变,将分析功能应用于控制器应用程序内部,以实工艺改进。此 ControlLogix® 控制器附加模块可直接契合控制机架,简化背板控制器数据以创建预测性模型。它可以连续监控生产操作,根据其派生的理解检测异常,使操作员和技术人员能够轻松应用机器学习概念提前发现产品质量问题,并帮助保护过程完整性,而无需开发、验证或维持内部开发的机器学习算法。


强大的建模引擎

FactoryTalk Analytics LogixAI 的强大功能来自建模引擎,该引擎针对反常检测和软感应用例。反常检测的预测方法使客户能够在偏离设定点前采取行动。软测量预测方法使客户能够预测操作值,以代替人工阅读或无法部署传感器或仪器的情况。在上述两种情况下,客户可以受益于提高质量收益、提高资产利用率,并通过精益求精的学习获得卓越的运营经验。

FactoryTalk Analytics LogixAI:机器学习与 Logix
软件上显示的 FactoryTalk Analytics LogixAI 图标
视频
FactoryTalk Analytics LogixAI:机器学习与 Logix

如果您可以预测异常情况,从而在发生停机或损失前做好准备,会怎么样?

立即观看

工艺优化用例

数字工程

反常检测

了解正常情况并找到偏差

在众多制造业领域中,页面用于切割操作,其钝度可能与某些驱动参数相关。例如,驱动扭矩可以被认为是受控变量,并且可以与传送带速度等受控变量相关联。可以构建模型了解影响驱动扭矩过程的物理特性,从而可在预期叶片变钝时检测到异常。主动报警可用于计划停机时间以更换叶片。

预防性维护

Soft Sensor

根据不完整的数据的观测值

质量参数(如包装产品的最终湿度)可能与更长的保质期和更高的客户满意度相关。为了测量成品的实际值,制造商被迫依靠执行手动测量破坏可销售产品。如今只需将 FactoryTalk Analytics LogixAI 附加模块的机器学习智能嵌入至控制机架内,以分析喷涂机、干燥机和燃烧器等生产线资产的变量,从而虚拟预测测量结果。然后,可以通过在人机界面 (HMI) 或仪表板上配置报警来向工人通知问题。


工业用例

汽车的黑色轮廓

汽车与轮胎

提高生产率和一致性

在轮胎行业中,轮胎制造机是制造流程中的关键设备,需要在轮胎接合过程中严格遵守公差限制。一直以来,轮胎接合调整都采用手动方式执行,以减少“超出公差”事件。使用 FactoryTalk® Analytics™ LogixAI® 的 ML 功能,结合 FactoryTalk Edge Gateway 与 ControlLogix® 解决方案,可以通过创新的闭环学习方法以一致方式进行自动调整,以实现可能最佳的接合。这可以提高每台机器每天的轮胎生产量,而无需额外的运营/人工费用,从而能提高利润。


您的学习意愿如何?

无论大小,亦或是两者之间,通过丰富的资源帮助您最大程度实现成功。

LogixAI 模块出版物

查阅文献库,找到大量支持 FactoryTalk Analytics LogixAI 和我们不同软件产品的出版物。

查看出版物
LogixAI 模块视频

观看视频通常是最简单的新信息处理方式。让我们帮助 - 查看这些 FactoryTalk Analytics LogixAI 视频。改善您的学习体验。

立即观看视频
软件兼容性与下载

想知道不同的软件产品如何交互吗? 或想要比对特点和功能? 查找信息和可下载内容,包括软件、固件、发行说明、驱动程序和工具。

了解更多信息

准备好下单您的软件了吗?

订单选项
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
订单选项

一站式购买软件和订阅服务。

浏览我们的订单选项
与顾问探讨
DistributorDistributor
与顾问探讨

与您当地的 Rockwell Automation 销售顾问合作,以探讨您的软件要求。

联系我们

内容推荐

优化您的生产过程
一名工程师正在生产区域查看平板电脑上的软件
网络研讨会
优化您的生产过程

使用带有决策分析功能的现代化制造执行系统,您可以更深入地了解运营。

观看网络研讨会
FactoryTalk MaintenanceSuite
一名员工正在查看其平板电脑上的软件
软件
FactoryTalk MaintenanceSuite

FactoryTalk MaintenanceSuite 为您提供了管理操作中最易出现的区域的关键元素。

现在开始
发布 AI 模块以改善工业生产
员工正在查看移动设备
新闻稿
发布 AI 模块以改善工业生产

工业工人现在可以更轻松地使用其设备中的数据预测生产问题并改善流程。

立即阅读
FactoryTalk Analytics Edge ML
两名工人正在工厂车间环境内通过平板设备协作。一名穿着 Rockwell Automation 衬衫的男性
软件
FactoryTalk Analytics Edge ML

此软件帮助运行技术专业人员执行分析,将机器学习和可视化数据管道转化为您的制造优势。

现在开始
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Analytics LogixAI