Loading
概述

FactoryTalk Analytics LogixAI:机器学习和 Logix

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

如果您能够预测异常,从而领先于停机或损失,会怎样?我们的 FactoryTalk® Analytics LogixAI 模块提供嵌入式分析,使客户能够应用机器学习概念,而无需具备数据科学专业知识。在控制器应用中应用分析是一种实现过程改进的新基本方法。

订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 文档
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Analytics LogixAI:机器学习和 Logix