Loading

Studio 5000 Simulation Interface

支持智能机器和数字设计的连接性
Studio 5000 Simulation Interface hero image
DesignSuite
  • Emulate3D 数字孪生软件
    • 概述
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 仿真接口
    • Studio 5000 仿真接口
  • FactoryTalk Logix Echo
  • FactoryTalk Design Workbench
  • FactoryTalk 运动控制分析器
    • 概述
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Remote Access
    • FactoryTalk Remote Access

Studio 5000® Simulation Interface 将实际控制器或仿真控制器与仿真和建模工具连接起来,从而实现虚拟调试和基于模型的设计。这意味着可在将智能机器投入使用之前,先对其进行设计、测试、验证和调试。

视频
Simulation Interface 适用于第三方应用程序

了解如何将您想要使用的仿真软件与 Studio 5000® Logix 程序相连接或微调已经投产的模型。


数字孪生:人机交互的未来与现在
数字孪生:人机交互的未来与现在
演示文稿
演示文稿
数字孪生:人机交互的未来与现在
数字孪生技术正在改变工业空间,提升我们与环境的互动方式,并为未来劳动力带来巨大潜力。
立即观看

更早弄清楚

Studio 5000 Simulation Interface 为您提供了在面对安装压力时改进设计的能力。通过使用该仿真接口,您可将控制程序与应用模型联系起来,将控制器中的值与仿真中的变量联系起来,并将仿真或模型与控制程序联系起来。

使用 Studio 5000 Simulation Interface,更易于:

  • 导入仿真模型和控制器程序
  • 连接模型变量与标签
  • 使用直观的内置控件开始模拟(或停止)

随心实验,不限次数

无论您是要设计和调试机器,还是要管理工厂的生产,数字工程均可帮助您以创纪录的速度进入市场。使用 Studio 5000 Simulation Interface 可以测试更广泛的设计,无需担心浪费资源。

将此软件与建模和仿真工具结合使用,帮助开发人员在投资实物模型之前快速连接到数字模型。例如,您可以创建用于驱动液压机的控件,开发人员或设计员可以创建封装系统动力 (惯量、振动、摩擦、加速度)的数字孪生体。通过这种连接,根据液压机实体模型测试控制器代码更加容易。

数字化工程
工程师通过笔记本电脑上的实时软件查看性能
能力
数字化工程

无论您是要设计和调试机器,还是要管理工厂的生产,数字工程均可帮助您以创纪录的速度进入市场。

了解我们的能力

视频
Studio 5000 Simulation Interface 教程

了解如何使用 Studio 5000® Simulation Interface 将您的 Logix 程序与第三方建模软件相连接。

优化运营

将模拟与真实系统结合使用,可以创造重新思考应用和系统的机会,并有可能取消不必要的步骤、机器、传感器等。在边缘部署互联模型,创建更具可持续性的数据驱动型运营。


可以试想一下这种可能性

想要改变企业的可能性吗? 以数字方式而非物理方式构建、测试和验证机器设计。在 Studio 5000 设计环境下,您可以添加 Studio 5000 Simulation Interface 并将第三方仿真软件与 Studio 5000 Logix 程序相连接或微调已经投产的模型。

使用模型进行设计

您希望拥有一种应用程序的模型以用于测试逻辑吗? 有了 Studio 5000 Simulation Interface,让您梦想成真。将 Studio 5000 Logix 程序与您的应用的仿真体相连接。发现问题了? 这不是问题。在安装之前,您将亲眼看到其运行方式。您可以直接从个人计算机上运行仿真体和可编程逻辑控制器程序(通过仿真器或硬件控制器)。Studio 5000 Simulation Interface 与仿真工具配合使用,提供更灵活的设计选择、早期洞察力和实验选项。与基于 ANSYS 仿真的数字孪生体配合使用,与 MATLAB 和 Simulink 集成,或连接仿真工具(如 MapleSIM)的 ROM 导出。

采用“闭环模型”技术

即使是在生产环境中,模型也能发挥作用。特定值是否难以测量? 基于实际生产输入对其进行建模, Studio 5000 Simulation Interface 可预测生产前变化。通过将模型与实际生产进行比较,实现预测性维护或优化。使用 Studio 5000 Simulation Interface 在边缘运行简化的模型,使仿真体和逻辑可以在车间中的实际生产系统旁边运行。现在,您可将运营数据和仿真数据进行比较,发现趋势、弱点和优化机会。


迈出通往数字工程的下一步

Studio 5000 Simulation Interface 是 Studio 5000 设计环境的附加组件。 通过它,您可将控制器与仿真和建模工具相连接,从而实现虚拟调试和基于模型的设计。

Studio 5000 设计环境产品简介
一名男性员工正在将信息输入至其笔记本电脑上的软件应用程序,另外两个监视器在显示不同的软件屏幕
宣传册
Studio 5000 设计环境产品简介

Studio 5000® 环境可将各种设计元素整合于一个标准设计环境,优化生产率,并缩短试运转时间。

立即下载

您对哪些学习感兴趣?

无论大小,亦或是两者之间,通过丰富的资源帮助您最大程度实现成功。

FactoryTalk Studio 5000 Simulation Interface 出版物

查阅文献库,找到大量可支持我们不同软件产品的出版物。

查看出版物
软件兼容性与下载

想要知道不同的软件产品如何交互吗? 或想要比对特点和功能吗? 查找信息和可下载内容,包括软件、固件、发行说明、驱动程序和工具。

了解更多信息

两名罗克韦尔自动化公司员工正在站立讨论他们在笔记本电脑上所看到的信息,笔记本电脑顶部贴有 FactoryTalk 徽标

Studio 5000 订购流程

扩展软件以满足您的需求

工业自动化软件应反映您的应用要求,但选择合适的设备可能会令人望而却步。 不用担心 — 我们为您提供选择!使用本指导手册可按您需求选择正确版本的 Studio 5000 软件,并了解在不可避免的项目范围发生变化时如何微调选择。 

是否需要更大的灵活性? 按您的项目或团队需求的改变浏览软件订阅。 

准备好下单您的软件了吗?

订单选项
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
订单选项

一站式购买软件和订阅服务。

浏览我们的订单选项
与顾问探讨
DistributorDistributor
与顾问探讨

与您当地的 Rockwell Automation 销售顾问合作,以探讨您的软件要求。

联系我们

内容推荐

PartnerNetwork
PartnerNetwork
伙伴合作
伙伴合作
PartnerNetwork
我们的客户与 Rockwell Automation PartnerNetwork™ 一起设计、构建和维护更好的投资解决方案。
了解更多信息
与 Ansys 合作以优化工业运营
采用白色和灰色纹理背景的罗克韦尔自动化徽标
新闻稿
与 Ansys 合作以优化工业运营

增强型的 Studio 5000 Simulation Interface 现在可以与 Ansys 数字孪生体相连接。这为自动化和过程工程师们提供了使用仿真体来改进工业运营的设计、部署和绩效的新途径。

了解更多信息
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
软件
软件
FactoryTalk Logix Echo
Save time during prototyping, design, and testing with FactoryTalk® Logix Echo emulation software for ControlLogix® 5580 controllers.
现在开始
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite
  6. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 设计软件
  7. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 Simulation Interface