Loading
互动 | 油和天然气

FPSO:未来的愿景是互联

预约咨询

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一艘正在作业的FPSO船只,连接着一艘油轮并正在转运油,位于公海上,一架直升机正接近直升机坪。
石油和天然气
    • 天然气加工
    • 天然气加工
    • 液化天然气
    • 液化天然气
    • 海上
    • 海上
    • 陆上
    • 陆上
    • 管道与运输自动化
    • 管道与运输自动化
    • 炼油和石油化工
    • 炼油和石油化工
  • 可持续性
  • 海上
  • 陆上
  • 管道与运输自动化
  • 炼油和石油化工

我们的未来愿景已成现实!采用最新数字技术,携手值得信赖的合作伙伴应对复杂性,开始在整个船队中体验互联船舶战略带来的益处。

参观互动体验!

如果您有任何问题,我们已开始编制常见问题解答列表

与互联船舶互动

了解降低风险和提高整体运营效率的新方法。

全新互动体验即将推出

常见问题列表

通过采用数字技术,并将您的浮式生产船队与人员和数据相连,使FPSO运营更加高效,您将获得诸多收益。上方的互动内容展示了一些优势,同时帮助您了解未来愿景的样貌,以及实现这一愿景所需的条件。

让我们来看一些您可能会有的常见问题。

什么是连通容器?

我们将其分为四个支柱。

  1. 互联模块 – 所有提供模块的标准系统规范与应用,并与主要船舶系统实现经过验证的互联
  2. 互联生产 – 通过系统实现从油藏到生产模块的流量保证可视化与解决方案,后续将详细介绍
  3. 互联人员 – 利用最新技术和工作流程,将您的运营人员与所需信息和专业知识实时连接
  4. 互联陆上运营中心 – 为船舶全生命周期的协调运营提供一个陆上场所,使内部和外部主题专家能够在完全数字化环境中协作
互联船舶听起来很不错,但这如何帮助我更快地实现首次油?

互联船舶采用最新数字技术以帮助最大化产量;它通过陆上运营中心连接专家支持(无论其身在何处),并识别可应用自主运营的领域。而且,在使用 OEM MAC 时,可以帮助降低界面管理风险,简化系统集成并优化调试。利用上述方法实现更优的项目执行,可加快首次产油时间。

MAC 和 OEM MAC 有什么区别?

MAC 是主要自动化承包商。OEM MAC 设定成套设备制造商使用的技术标准,然后协调这些 OEM 模块并将其集成到主要船舶系统中,从而降低风险和集成难题,并有助于确保项目执行按时完成。想象一下!请参见上方的互动内容,了解所有内容如何汇聚在一起。

为什么我需要一个合作伙伴来管理我的浮式生产储卸油装置(FPSO)船舶的整个生命周期?

什么?你认为你可以独自完成这项工作……明年……五年后……25年后?在 FPSO 的情况下,合作伙伴(如船舶自动化和数字化合作伙伴)可以在船舶的整个生命周期内提供帮助。这包括概念阶段、FEED 研究、EPC 参与,甚至承担这些工作,以及启动和运营阶段。当你了解你能获得哪些收益、节省多少成本时,灵感就会闪现!在互动内容中了解更多信息。

您提到了船舶自动化和数字化合作伙伴。那是什么?

这有点像秘密调料,是让一道菜如此受欢迎的秘密成分。VADP(有时也这样简称,毕竟谁不喜欢缩写呢?)承担了传统MAC的角色,并扩展了其范围。这对FPSO的运营寿命有着极大的积极影响,因为它在船舶尚未下水时就已开始介入。它降低了项目风险,并通过延长运营周期为船舶的成功运营奠定基础。深入互动内容,了解更多信息和示例。

为什么更高度集成过程成套设备非常重要?

这一点在前面的问题中已经提到。我们认为这很重要,因为在造船厂最关键的时刻,延误的代价最高,而大量时间却被不必要地浪费。简化并提升您船上数十个成套设备的系统集成,将有助于让您的项目按计划推进,更快实现至关重要的首次油气产出。Cha-ching!

互联生产——连接到什么?

那么,连接一切怎么样?当我们谈论自动化解决方案的平台时,我们已经非常接近了!ConnectedProductionTM 就是这样的平台,基于开放技术,支撑 Sensia 新一代自主、自动化和互联解决方案。它将一切连接到一切,助力实现数字化转型。我们是否提到过它具有可扩展性?它让您能够以适合自身需求的节奏,在您的生态系统中汇集可靠、有意义且值得信赖的数据。非常适合 FPSO!

现在人们都有智能手机,难道不总是保持联系吗?

智能手机非常实用,像平板电脑这样的智能设备现在也被应用于FPSO和其他浮式生产船舶。操作员对实时数据的需求是真实存在的。但如果FPSO上的人员需要来自船外专家的帮助,比如来自OEM的工程师,该怎么办?轻松连接两者可以节省数小时甚至数天的潜在停机时间,并通过减少船上或调派到船上的人员来帮助降低成本。

为什么需要两个运营中心?一个还不够吗?

很多事情成双更好……比如两块巧克力曲奇饼干比一块更好!显然,浮式生产船需要一个控制室,但空间不足以容纳所有需要访问船上信息的人。此外,OEM的工程师不需要在那里(我们已经提到过),所有石油技术工程师也不需要都在现场。有些人在其他船上有其他工作。不过,有什么方法能更高效地利用他们的时间呢?那就是让他们在一个陆上运营中心访问多个FPSO。他们可以获得完整且安全的访问权限,并在需要时提供支持。这有点像一举两得……就像那两块曲奇饼干!

什么是 FPSO?

FPSO 是浮式生产储油卸油船的缩写。它连接到海底,从海上油田提取原油、天然气和海水。船上部的生产模块在将气体和流体转移到油轮之前对其进行处理。

FPSO 是什么样的?

我们汇集了一个工作FPSO的交互式模型。它由许多不同自动化模块的360°视图、这些模块连接到主系统的视图等构成。

主题: Offshore
准备好与Rockwell Automation顾问交谈了吗?

我们提供行业专业知识,帮助您设计、实施和支持您的自动化投资。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 油和天然气工业自动化软件解决方案
  4. Chevron LeftChevron Left 海上
  5. Chevron LeftChevron Left 浮式生产