安全编程注意事项

为安全应用项目完成以下编程任务:
  • 定义 I/O 设备和控制器的位置、所属关系和配置。
  • 创建、测试和调试程序逻辑。在安全任务中仅支持梯形图。
重要提示: 当控制器处于运行或编程模式,且应用程序尚未验证时,您应当负责保持安全条件。

编程限制

每当以下任一情况成立时,Logix Designer 应用程序会限制某些菜单项和功能(如剪切、粘贴、删除和替换)的可用性,以防止安全组件被修改:
  • 控制器已安全锁定
  • 存在安全签名
  • 存在安全故障
  • 联机时,安全状态处于以下任一状态:
    • 协处理器丢失。
    • 协处理器不可用。
    • 硬件不兼容。
    • 固件不兼容。
重要提示: 联机时,可以复位安全任务和安全程序的最长和末次扫描时间。
If even one of these conditions applies, you cannot do the following:
  • 创建或修改安全对象,包括安全程序、安全例程、安全标签、安全用户自定义指令和安全 I/O 设备
  • 强制安全标签
  • 创建安全标签映射
  • 修改或删除标签映射
  • 修改或删除安全标签使用的用户自定义数据类型
  • 修改控制器名称、描述、机架类型、插槽和安全网络号
  • 创建、修改或删除安全连接
当控制器被安全锁定时,不能修改或删除安全签名。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal