数据的强制赋值

当项目安全解锁且不存在安全签名时,可以对 I/O、生产者或消费者安全标签中包含的所有数据 (包括 CONNECTION_STATUS) 进行强制赋值。
当项目安全解锁且不存在安全签名时,可以对 I/O 标签中包含的所有数据进行强制赋值。
但是,在安全项目可以被安全锁定或可以生成安全签名之前,必须在所有安全标签上卸载强制赋值,而不仅仅只是禁用强制赋值。当项目被安全锁定或存在安全签名时,不能对安全标签进行强制赋值。
小贴士: 无论处于安全锁定还是解锁状态,都可以在标准标签上安装和删除强制赋值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal