下载/上传安全应用程序

下载后,除非存在安全签名,否则要求进行应用测试。
重要提示: 要确认正确下载或从内存卡恢复了安全应用,必须手动检查安全签名是否与安全文档中的原始签名一致。
只有当离线项目的安全签名和固件版本全部与目标控制器中的一致,并且控制器的安全任务状态为 OK 时,才允许下载至安全锁定的控制器。
重要提示: 如果安全签名不一致,且控制器被安全锁定,则必须解锁控制器才能下载。在这种情况下,下载到控制器时会删除安全签名。因此,必须重新验证应用项目。
重要提示: 为避免项目下载失败,在安全应用项目具有安全签名时,不要更改包含安全 I/O 的机架的通信适配器名称。
如果控制器包含安全签名,将安全签名上传至项目的在线保存中。上传标签值的选项包括标准和安全标签值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal