禁止设备

在下列条件下,无法通过模块属性对话框禁用或启用安全 I/O 设备或
生产者控制器
:
  • 应用程序被安全锁定
  • 存在安全签名
禁用设备,请按以下步骤操作。
  1. 选择设备,然后选择 Properties。
  2. 在导航面板中,选择 Connection。
  3. 在 Connection 视图中,选择 Inhibit Module,然后单击 Apply。
    当选中 Inhibit Module 复选框时,设备被禁止。如果禁止通信设备,则也会禁止所有下游设备。
    禁用模块设置
无论安全签名或安全锁定状态如何,某些 I/O 产品支持通过 SSV 在标准任务中以编程方式禁用和启用:
  • 类别名称:模块
  • 属性名称:模式
  • 来源:禁止 = 4;解禁 = 0
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal