存储和加载内存卡的项目

安全控制器支持固件更新以及通过内存卡进行的用户程序存储与检索。
在
GuardLogix®
系统中,只有主控制器使用内存卡。
当在内存卡上存储安全项目时,我们建议将 Load 模式选为 Remote Program。Load 模式指定了控制器在加载项目后进入的模式。在系统操作前,要求操作员介入以启动机器。
只有在下列情况下才能从内存卡启动加载:
  • 当由存储在内存卡中的项目指定的控制器类型与控制器类型一致时。
  • 当内存卡中项目的主版本和次版本与控制器的主版本和次版本一致时。
    重要提示: 版本不匹配有助于防止仅由用户启用的加载。控制器启用的加载用内存卡的内容覆盖控制器上的固件。
  • 当控制器不处于“运行”模式时
只有当存储在内存卡的项目的安全签名与控制器上的项目一致时,才允许将项目加载到安全锁定的控制器。如果签名不一致或控制器安全锁定且没有安全签名,则必须首先解锁控制器,然后才能尝试通过内存卡更新控制器。
重要提示: 如果解锁控制器,并启动从内存卡加载,则在完成加载后,安全锁定状态、密码和安全签名将被设为内存卡中所包含的数值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal