安全应用项目指令

经认证可用于 SIL 2 和 SIL 3 应用的安全应用指令。
注意:
安全应用指令是唯一可以用于 SIL 2 或 SIL 3 应用中的安全任务的指令。
有关使用指令的详细信息,请参见以下内容:
  • 《Logix 5000 安全应用指令集参考手册》,出版号 1756-RM095
  • 《Logix 5000 控制器通用指令参考手册》,出版号 1756-RM003
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal