安全指南

助记符
名称
说明
CROUT
可配置的冗余输出
控制和监视冗余输出。
DCA
双通道输入 - 模拟量(整型)
监视两个模拟量值的偏差和范围容差。
DCAF
双通道输入 - 模拟量(浮点型)
监视两个模拟量值的偏差和范围容差。
DCM
双通道输入 - 监视
监视双输入安全设备。
DCS
双通道输入 - 停止
监视主要用于提供停止功能的双输入安全设备,例如紧急停机、光幕或门开关。
DCSRT
双通道输入 - 启动
为主要用于安全启动机器的双输入安全设备通电,例如,带使能功能的悬吊式按钮盒。
DCST
双通道输入 - 通过测试停止
监视主要用于提供停止功能的双输入安全设备,例如紧急停机、光幕或门开关。它包括启动停止设备功能测试的附加功能。
DCSTL
双通道输入 - 通过测试和锁定停止
监视主要用于提供停止功能的双输入安全设备,例如紧急停机、光幕或门开关。它包括启动停止设备功能测试的附加功能。它可监控安全设备的反馈信号,向安全设备发出锁定请求。
DCSTM
双通道输入 - 通过测试和静默停止
监视主要用于提供停止功能的双输入安全设备,例如紧急停机、光幕或门开关。它包括启动停止设备功能测试的附加功能以及使安全设备静默的功能。
FSBM
Four Sensor Bi-directional Muting(四个传感器双向静默)
通过在光幕检测场前后依次排列四个传感器,临时自动禁用光幕保护功能。
SMAT
安全垫
指示安全垫是否被占用。
THRSe
双手运行站 – 增强型
监视两个多元化安全输入,一个来自右侧按钮,另一个来自左侧按钮,用于控制同一个输出。具有可配置的通道间差异时间和旁路双手运行站的增强功能。
TSAM
双传感器不对称静默
通过两个非对称排列的静默传感器自动临时禁用光幕的保护功能。
TSSM
双传感器对称静默
通过两个对称排列的静默传感器自动临时禁用光幕的保护功能。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal