金属成型说明

AVC
名称
说明
AVC
辅助阀控制
控制与主阀一起使用的辅助阀。
CBIM
离合器闸缓动模式
用于要求执行小幅滑动调节的冲压应用,例如,冲压机设置。
CBCM
离合器闸连续模式
用于要求连续操作的冲压应用。
CBSSM
离合器闸单行程模式
用于单周期冲压应用。
CPM
曲轴位置监视
用于确定冲压机的滑动位置。
CSM
凸轮轴监视
监视凸轮轴启动、停止和运行操作的运动。
EPMS
八位置模式选择器
监视 8 个安全输入来控制与活动输入对应的 8 个输入之一。
MMVC
维护手动阀控制
用于在维护操作期间手动驱动阀。
MVC
主阀控制
控制和监视主阀。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal