变频器安全指令

在使用控制器及安全速度或位置输入时,可通过
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序使用运动安全指令。
当使用
ControlLogix®
5590 控制器、
GuardLogix®
5580 控制器或
Compact GuardLogix®
5380 控制器,并结合安全速度或位置输入,通过
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序进行配置时,可使用运动安全指令。
ControlLogix®
5590 控制器支持版本 38 或更高版本。
GuardLogix®
5580 控制器和
Compact GuardLogix®
5380 控制器支持版本 31 或更高版本。
重要提示:
如果您使用运动直接命令,请参阅驱动器的用户手册,了解如何在安全应用中应用此功能:
助记符
名称
说明
SBC
安全制动控制
安全制动控制 (SBC) 指令:
  • 控制启动制动的安全输出。
  • 设置制动和断开扭矩请求输出之间的定时。
  • 监控制动反馈和 I/O 状态。
SDI
安全方向
安全方向指令可监控电机或轴的位置,以检测在非预期方向上超过定义量的移动。
SFX
安全反馈接口
安全反馈接口指令将来自驱动器模块的电机速度和位置反馈转换为用户缩放单位。该指令还可以定义一个绝对参考位置。
SLP
安全限制位置
安全限制位置指令可监控电机或轴的位置,以确认位置未偏离定义的上限或下限。
SLS
安全限制速度
安全限制速度指令可监控轴的速度,并在速度超过该指令的激活限制输入值时设置 SLS 限制输出。
SOS
安全运行停止
安全运行停止指令可监控电机或轴的速度或位置,以确认与静止速度或位置的偏差不超过定义量。
SS1
安全停止 1
安全停止 1 指令用于监控轴是否根据指定的速度斜坡减速到零速,并且控制其输出 (O1) 来启动安全断开扭矩 (STO)。
SS2
安全停止 2
安全停止 2 指令可启动并监控电机减速是否在设定限制范围内,以确认电机进入运行停止状态。一旦停止,SS2 指令将继续监控电机的运行停止。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal