管理控制器 I/O 连接

罗克韦尔自动化提供多种用于
ControlLogix®
制器系统的 I/O 模块。在选择 I/O 模块时,请注意以下几点:
  • 各种数字量、模拟量和专用 I/O 模块均支持以下特性:
    • 现场诊断
    • 电子熔断器
    • 单独隔离型输入/输出
    • 输入时间戳:
    • 输出计划
    • 特定输入模式的事件检测
    • I/O 模块需要具备经 TÜV 认证可达 SIL 3、PLe、类别 4 安全特性的
  • 可拆卸端子块或 1492 接线系统。
  • 1492
    PanelConnect™
    模块和电缆可用于将输入模块连接到传感器。
当向系统添加安全 I/O 设备时,定义该设备的配置:
  • EtherNet/IP™
    网络的 IP 地址
  • 安全网络号 (SNN)。
  • 配置签名。
  • 反应时间限制。
重要提示:
当与控制器联机时,不能添加安全 I/O 设备。
有关如何在控制器项目中将 I/O 添加到 I/O 配置的说明,请参见 I/O 设备的用户手册。

在线添加到 I/O 配置

联机且控制器开关处于 REM 或 PROG 位置时,可将 I/O 和其他设备添加到控制器配置中。
重要提示:
要在控制器在线时添加 I/O 模块,控制器开关必须处于 REM 或 PROG 位置。系统中必须已安装 I/O 模块。系统通电时不能安装 I/O 模块。
联机时具体可添加哪些模块和设备取决于所使用的软件版本。软件版本越高,可联机添加的模块和设备也越多。
模块的用户自定义配置文件 (AOP) 可在不同 Logix Designer 应用程序版本之间使用。在某些情况下,当下载并安装了模块的 AOP 文件后,可以联机将模块添加到项目。
您可通过
EtherNet/IP™
网络将模块和设备添加到本地或远程机架中。
有关联机添加到 I/O 配置的更多信息,请参见 Logix5000 Controllers Design Considerations Reference Manual(出版号:1756-RM094)。

可联机添加的模块

可将这些模块联机添加到 I/O 配置中。
  • 1756 控制器
  • 1756
    DeviceNet®
    网桥
  • 1756
    EtherNet/IP™
    模块
  • Compact 5000® I/O
    EtherNet/IP™
    适配器和 I/O 模块
  • FLEX 5000®
    EtherNet/IP™
    适配器和 I/O 模块
  • PointMax®
    EtherNet/IP™
    适配器和 I/O 模块
  • 1756 I/O 模块和特殊模块
  • 1756-DHRIO
  • 1756-DHRIOXT
重要提示:
以下 ControlLogix 模块
ControlLogix®
在线添加:
  • 运动控制模块 (1756-MO2AE、1756-HYD02、1756-MO2AS、1756-MO3SE、1756-MO8SE、1756-MO8SEG、1756-M16SE)
  • 1756-RIO
  • 1756-SYNCH
  • 安全 I/O
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal