电子匹配功能

电子匹配功能可降低在控制系统中误用设备的可能性。它能够对比项目中定义的设备与已安装的设备。如果匹配失败,则会发生故障。具体比较以下属性。
属性
说明
Vendor
设备制造商。
Device Type
一般产品类型,例如数字量 I/O 模块。
Product Code
特定产品类型。该产品代码与产品目录号相对应。
Major Revision
表示设备功能的数字。
Minor Revision
表示设备行为变化的数字。
以下电子匹配功能选项可供使用。
电子匹配功能选项
说明
Compatible Module
当安装的设备能够比拟定义的设备时,安装的设备将接受项目中定义设备的请求。借助 Compatible Module,您通常可以将某个设备替换为具有以下特性的其他设备:
  • 相同产品目录号
  • 相同或更高主要版本
  • 次要版本条件如下:
    • 如果主要版本相同,则次要版本必须相同或更高。
    • 如果主版本更高,则次版本可为任意版本。
Disable Keying
表示尝试与设备进行通信时不会考虑匹配属性。使用 Disable Keying 时,可与非项目由指定类型的设备进行通信。
注意
:使用 Disable Keying 时应谨慎;如果使用不当,该选项会导致人员伤亡、财产损坏或经济损失。我们
强烈建议
您
不要使用
禁止电子匹配功能。
如果您使用 Disable Keying,则必须完全负责了解正在使用的设备是否能达到应用项目的功能要求。
重要信息:
对于安全 I/O 设备,勿使用 Disable Keying 功能。
精确匹配
指示所有匹配属性必须匹配才能建立通信。如有任何属性未能精确匹配,则无法与设备进行通信。
选择时,必须仔细考虑每个电子匹配功能选项的影响。
重要提示:
联机更改电子匹配功能参数会中断与设备的连接,也会断开通过该设备连接的所有设备。还可能破坏与其他控制器之间的连接。
如果 I/O 到设备的连接中断,则可能导致数据丢失。
有关电子匹配功能的更多详细信息,请参见 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique (Logix5000 控制系统电子匹配功能应用技术,出版号:LOGIX-AT001)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal