连接到远程 I/O

远程 I/O 指不位于本地框架中,而是通过通信网络连接到控制器的 I/O 模块。有几个远离控制器的 I/O 系列模块:
  • 使用 5069-AEN2TR 或类似适配器的远程槽区中的
    Compact 5000® I/O
    模块
  • 位于远程机架中、通过网络桥接模块连接的 1756 I/O
  • 分布式 I/O 系列,例如 5034
    PointMax®
    I/O 或 5094
    FLEX 5000®
    I/O。
  • On-Machine™
    I/O 系列,如
    ArmorBlock®
    I/O
控制器通过以下网络支持使用远程 I/O:
  • EtherNet/IP™
  • ControlNet®
  • DeviceNet®
  • 通用远程 I/O
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal