连接至本地 I/O

ControlLogix 机架将决定所能使用的本地 I/O 模块数量。ControlLogix 机架提供多种尺寸,可满足您各种配置要求。
ControlLogix、ControlLogix-XT 和 ControlLogix-ZXT 机架及插槽
机架
插槽
1756-A4
4
1756-A7、1756-A7XT、1756-A7ZXT
7
1756-A10、1756-A10XT、1756-A10ZXT
10
1756-A13
13
1756-A17
17
如果机架中有空槽,可使用 1756-N2 或 1756-N2XT 插槽填充模块。
将 I/O 模块添加到控制器的背板上。向本地机架中添加本地 I/O 模块有两种方法:
  • 发现模块
  • 添加新模块
有些安全 I/O 设备同时支持标准和安全数据。设备定义设置定义哪些数据可用
有关如何在控制器项目中将 I/O 添加到 I/O 配置的说明,请参见 I/O 设备的用户手册。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal