EtherNet/IP 网络

控制器在
EtherNet/IP™
网络上运行。在
EtherNet/IP™
网络上运行您的控制器前,必须先在
FactoryTalk® Linx
软件中配置驱动程序。有关如何配置
EtherNet/IP™
或 USB 驱动程序的信息,请参见《EtherNet/IP 网络设备用户手册》,出版号:ENET-UM006。
EtherNet/IP™
网络通过在标准 Internet 协议(如 TCP/IP 和 UDP)上叠加通用工业协议 (
CIP™
) 的方式提供全套控制、配置和数据采集服务。这些广泛使用的标准组合提供了支持信息数据交换和控制应用所要求的功能。
控制器使用套接字接口事务和惯例通信通过
EtherNet/IP™
网络与不支持
EtherNet/IP™
应用协议的以太网设备通信。
重要提示: 使用
ControlLogix®
5590 控制器时,控制器上的以太网端口本身标记为 1 和 2。在编程和通信软件中,端口描述为 A1 和 A2。

EtherNet/IP 网络功能

控制器支持以下功能:
  • 双内置
    EtherNet/IP™
    网络端口 – 端口 1 和端口 2
  • 支持以下
    EtherNet/IP™
    模式:
    • 双 IP 模式 (默认)
    • 线性/DLR 模式
  • 支持以下
    EtherNet/IP™
    网络拓扑:
    • Device Level Ring (DLR)
    • 线性
    • 星型
  • 支持以下
    EtherNet/IP™
    网络波特率:
    • 10 Mbps
    • 100 Mbps
    • 1 Gbps
  • 仅支持全双工操作
  • 采用 IEEE-1588 精密时间协议,支持基于时间同步的
    CIP Sync™
    技术
  • IP 地址冲突检测
注意: 10 Mbps 以太网自动协商功能正常,但并非完全支持或能够正常使用。仅可在临时设置期间,根据需要使用 10 Mbps 以太网连接。
关于网络设计的更多信息,请参见 Ethernet Design Considerations Reference Manual (以太网设计注意事项参考手册,出版号:ENET-RM002。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal