设备级环网拓扑

设备级环网 (DLR) 是由 ODVA 定义的 EtherNet/IP™ 协议。DLR 提供了一种在基于环网的网络中检测、管理和恢复单一故障的手段。
DLR 网络包括以下类型的环形节点。
DLR 节点
节点
说明
环网监控器
环网监控器具有以下功能:
  • 管理 DLR 网络的通信
  • 收集网络诊断信息
DLR 网络中至少要有一个节点配置为环网监控器。默认情况下,会在具有监控器功能的设备上禁用监控器功能。
环网参与者
环网参与者具有以下功能:
  • 处理通过网络传输的数据。
  • 将数据传送到网络的下一个节点。
  • 向活动环网监控器报告故障位置。
当 DLR 网络发生故障时,环网参与者会对自身进行重新配置并重新获取网络拓扑结构。
冗余网关(可选)
冗余网关是连接到 DLR 网络并同时通过网络其余部分连接在一起的多个交换机。冗余网关为网络的其余部分提供 DLR 网络弹性。
设备和交换机都可以作为 DLR 网络上的监控器或环网节点,具体取决于其固件功能。但只有交换机等设备可以作为冗余网关。
有关 DLR 的详细信息,请参见《EtherNet/IP 设备级环网应用技术》,出版号 ENET-AT007。
DLR 网络拓扑结构示例
 下图显示了设备级环状网络拓扑结构中的控制器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal