星型拓扑

星形网络拓扑是传统的
EtherNet/IP™
网络,包括通过以太网交换机相互连接的多个设备。当连接至星形网络拓扑时,控制器能以星形/DLR 或双 IP 模式运行。
如果控制器以双 IP 模式运行,则以太网端口具有唯一的 IP 配置且必须连接至不同的子网。
星型网络拓扑示例
下图显示了采用星型网络拓扑结构的控制器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal