EtherNet/IP 网络通信

EtherNet/IP™
网络通过在标准 Internet 协议(如 TCP/IP 和 UDP)上叠加通用工业协议 (
CIP™
) 的方式提供控制、配置和数据采集服务。这种标准组合为信息数据交换和控制应用提供了全面的支持。
重要提示:
不能通过另一控制器的以太网前端端口桥接来添加远程 I/O。
控制器支持 10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps 端口速度,并在整个
ControlLogix®
背板中提供双倍数据传输速率 (DDR)。
如果使用 1 Gbps 速度,则控制器系统中的网络性能达到杰出水平。但是,传统以太网设备不支持 1 Gbps 速度。其支持的最大速率为 100 Mbps。
最大链接速度的差异会影响您的控制器系统,并且在某些应用中,会限制您在控制器上使用 1 Gbps 链接速度。
在设计控制器系统并考虑在控制器上使用 1 Gbps 速率时,请谨记以下几点:
  • 当所有网络设备支持 1 Gbps 速度时,可以在控制器端口上使用 1 Gbps 速度。
    在星形拓扑中使用交换机时,将控制器端口配置为使用 Auto Negotiate。
    1 GbpsEtherNet/IP 网络示例
  • 当某些网络设备支持 100 Mbps 的最大链接速度时,可以在控制器端口上使用 1 Gbps 速度。但是,控制器必须通过管理型交换机连接到这些设备。
    1 Gbps 与 100 MbpsEtherNet/IP 网络示例
  • 请勿在一个 DLR 网络或线性网络中混用 1 Gbps 和 100 Mbps 的端口速度。
    重要提示:
    为防止因环路中断而导致通信突发和 DLR 通信反向,在没有管理型交换机的情况下,请勿在同一个
    EtherNet/IP™
    网络中的设备端口上使用不同的速度。
    如果将这些组件中的两个或更多个与环形或线性拓扑中的传统以太网设备一起使用,请将所有设备设置为 100 Mbps 的固定速度和全双工:
    • ControlLogix®
      或
      GuardLogix®
      控制器
    • Compact GuardLogix®
      5380 控制器
    • 5069 通信适配器
    • 5069 通信适配器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal