EtherNet/IP 网络上的节点

配置控制系统时,必须考虑项目 I/O 配置树所包括的
EtherNet/IP™
节点数量。
以太网节点的最大数量
下图显示了有关 Logix Designer 中以太网节点数量的信息。

包含在节点计数中的设备

添加到 I/O 配置部分的任何
EtherNet/IP™
设备都计入控制器节点限制中。以下是必须计数的设备示例:
  • 远程通信适配器
  • 远程控制器
  • 带嵌入式 EtherNet/IP 端口的设备
  • 添加在本地框架中通信模块下的 I/O 树中的
    EtherNet/IP™
    设备,即使该本地机架内的通信模块本身不计为一个节点。
  • 添加到 I/O 树的 HMI 设备
  • 直接连接到
    EtherNet/IP™
    网络的第三方设备

不包含在节点计数中的设备

一些以太网设备虽然处在
EtherNet/IP™
网络中,但未被添加到项目的 I/O 配置部分,因此在考虑控制器的
EtherNet/IP™
节点限制时,不将这些设备计入。
以下设备未添加到项目的 I/O 配置部分,因此不计入节点总数中:
  • 计算机
  • 本地框架中的通信模块
  • 未添加到 I/O 配置部分的 HMI
  • 作为 MSG 指令目标的设备
  • 控制器通过套接字接口与之通信的标准以太网设备
以下示例显示了 I/O 树中的五个节点。
以太网节点示例
下图显示了 Logix Designer 中 I/O 配置中的节点。
项目描述
条目
说明
A
非节点。模块在本地框架中。
B
节点
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal