开发安全应用

可在安全控制系统中使用标准(非安全相关)和安全相关组件。在安全项目中,您可从标准任务执行标准自动化控制。具有安全功能的控制器也支持与其他控制器相同的功能。这类控制器与标准控制器的区别在于,它们也可以支持 SIL 2 或 SIL 3 功能安全任务。
在应用项目的标准部分和安全相关部分之间要求提供一个逻辑且清晰可见的区别。
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序通过安全任务、安全程序、安全例程、安全标签和安全 I/O 设备来加以区别。
注意:
若在应用程序运行时对逻辑、数据或配置进行在线编辑,可能会影响系统的安全功能。在线编辑应仅在必要时执行。如果无法正确编辑,可能导致应用程序停止运行。在线编辑期间必须使用替代安全措施和限制。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal