安全签名元素

安全签名元素包含:
  • 安全应用
  • 安全控制器属性
  • 安全标签
  • 映射标签
  • 安全任务
  • 安全程序
  • 安全例程
  • 安全用户自定义指令
  • 安全 I/O 设备配置
每个元件都有一个安全签名。当相关元素被修改且需要重新验证时,签名将改变。
要查看安全标签、安全任务或安全程序的安全签名,请选择控制器项目管理器中的元素。安全签名 ID 和时间戳显示在控制器项目管理器底部的 Quick View 窗格中。
安全任务元素的安全签名
安全任务元素的安全签名
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal