安全程序

安全程序只能在安全任务中调度,除此以外,它们具有标准程序的所有属性:
  • 安全程序也可以定义程序范围安全标签。
  • 安全程序可以是预先计划的,也可以是非计划的。
  • 安全程序只能包含安全组件。
  • 安全程序中的所有例程都是安全例程。必须指定其中一个安全例程作为主例程,并可指定另一个安全例程作为故障例程。
  • 安全程序不能包含标准例程或标准标签。
  • 对于程序参数,安全参数不可连接或捆绑至标准参数或控制器作用域标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal