控制器数据流功能

控制器数据流功能
条目
说明
A
标准标签和逻辑在标准控制器中以相同的模式工作。
B
可以与外部 HMI 设备、个人计算机和其他控制器交换标准标签数据(程序或控制器作用域)。
C
带安全功能的控制器是一种集成式控制器,它们可以将标准标签数据移动 (映射) 到安全标签,以便在安全任务中使用。这是将标准标签数据置入安全任务的唯一方法。安全任务中的安全逻辑不能读写作为标签映射数据传输源的标准标签;它只能引用映射的安全标签目的地。但是,它可以读写该安全标签。
注意
:映射的标签数据不具备 SIL 等级的安全完整性。需要 SIL 2 或 SIL 3 等级的安全功能必须使用相应等级的安全输入。
D
可由标准逻辑直接读取控制器作用域的安全标签。
E
可由安全逻辑读写安全标签。
F
可以在安全控制器之间通过以太网或 ControlNet 网络交换安全标签。
G
可由外部设备(如 HMI 设备、个人计算机或其他标准控制器)来读取安全标签数据(程序或控制器作用域))。外部设备不能对安全标签进行写入操作(不论控制器是否被保护)。
一旦读取了该数据,则将该数据视为标准数据,而不是 SIL 3/PLe 数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal