安全应用
安全原理假设以下要求:
- 您负责创建、运营和维护安全应用项目。
- 您具备充分的资质、经过专门培训,并且具备安全系统方面的经验。
- 通过严格遵守规范、编程和命名规则,您可以正确应用逻辑来检测编程错误。
- 执行应用程序的关键分析,并采取所有可能的措施来检测故障。
- 通过手动检查安全签名确认所有应用程序下载。
- 在启动安全相关系统运行之前,对整个系统执行完整的功能测试。该测试包括但不限于以下内容:
- 验证实施的安全功能的整体功能,包括在各设备限制范围以外通过用户自定义配置文件执行的 I/O 组态(边界测试)。
- 验证是否使用了正确的软件版本。
控制器模式 | 控制器安全执行 |
|---|---|
编程 |
|
测试 |
|
运行 |
|
解锁无签名 | 仅用于开发 |
|
锁定无签名 | 仅用于开发 |
|
解锁带签名 | SIL 2/SIL 3 (每个控制器) |
|
锁定带签名 | SIL 2/SIL 3 (每个控制器) |
重要提示:
如果控制器被安全锁定,且安全解锁密码丢失且需要下载,则必须对控制器执行 1 级复位。
|
1
要达到该等级,必须遵守本安全参考文档中规定的安全要求。
提供反馈