搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
配置 Logix Designer 的外观和行为
这些主题介绍了如何配置
Logix Designer
应用程序的外观和行为。根据指令,自定义应用程序以满足您的需求。
小贴士:
如果已启用
FactoryTalk Security
,则“工作站选项”对话框上的“趋势 (Trend)”选项卡可能不可用,具体取决于已定义的访问权级别。
更改常规 Logix Designer 应用程序首选项
更改常规 Logix Designer 应用程序显示首选项
更改 Logix Designer 的验证首选项
更改标签 (Tag) 编辑器和数据监控器首选项
更改梯形编辑器首选项
更改梯形编辑器或梯形列表显示首选项
更改梯形或结构化文本的字体和颜色首选项
更改 SFC 编辑器首选项
更改“SFC 编辑器 > 元素命名”首选项
更改“SFC 编辑器 > 显示”首选项
更改 FBD 编辑器首选项
更改结构化文本编辑器首选项
更改趋势 (Trend) 首选项
Studio 5000 Logix Designer
“工作站选项”对话框概述
更改常规 Logix Designer 应用程序首选项
更改常规 Logix Designer 应用程序显示首选项
RFC1766 命名惯例
使用 Logix Designer 应用程序工具栏
显示/隐藏工具栏
“工具栏”对话框概述
更改 Logix Designer 的验证首选项
设置帮助页面源
删除或转至书签
关于 Logix Designer 对话框
关于“输出”窗口
恢复窗口和工具栏默认值
“每日提示”对话框概述
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal