梯形或结构化文本的字体和颜色首选项

在
“工作站选项”和
“打印选项”对话框中,为
Logix Designer
应用程序设置字体和颜色首选项。
工作站选项
包含屏幕中显示的设置,
打印选项
包含控制打印报告外观的设置。尽管
字体/颜色
类别的选项在这两个对话框上以相同的方式显示,但可以将显示和打印首选项配置为不相同。
小贴士:
  • 要打开
    打印选项
    对话框,请在主菜单中,选择
    文件 > 打印选项
    。
  • 要打开
    “工作站选项”对话框,请在主菜单中,选择
    “工具”>“选项”。
使用
梯形
和
结构化文本
编辑器/列表字体/颜色
类别为编辑器或者梯形或结构化文本报告中显示的各个项配置字体和颜色。
选项对话框中可见的类别名可能会不同,具体取决于所设置的选项是显示选项还是打印选项。对于
工作站选项
,所有类别均指的是梯形或结构化文本编辑器;对于
打印选项
,则指的是
梯形列表
或
结构化文本列表
。
该表列出了可配置设置。
设置
说明
字体
编辑器中文本所使用的字体。
大小
编辑器中文本的大小。
项
编辑器中可以选择颜色的对象,例如注释、指令、标签 (Tag) 和行号。
前景色
编辑器中前景的颜色。
背景色
编辑器中背景的颜色。
示例
使用配置设置的所选项的预览。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal