搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
恢复窗口和工具栏默认值
在调整
Logix Designer
应用程序的布局后,可以恢复窗口以及工具栏位置和大小的出厂默认值。
恢复窗口和工具栏默认值:
在主菜单中,选择
窗口 > 重置窗口布局
。
在确认窗口中,单击
确定
。此时将显示
Logix Designer
应用程序的默认布局。
配置 Logix Designer 的外观和行为
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal