显示/隐藏工具栏

Logix Designer 应用程序包含多个工具栏,用户仅需轻松单击即可访问多种需要完成的常用任务 (Task)。
显示或隐藏工具栏:
  1. 视图
    菜单中,选择
    工具栏
    工具栏
    对话框随即打开。
  2. 要显示工具栏,请选中其名称旁边的复选框;要隐藏工具栏,只需清除该复选框。
  3. 单击
    关闭
    可关闭
    工具栏
    对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal