关于 Logix Designer 对话框

请查看此对话框以了解有关 Logix Designer 应用程序的版本历史、许可信息、技术支持信息和产品信息。
参数
  • 版本历史 - 当前安装的 Logix Designer 应用程序版本的版本信息。
  • 此程序 (Program) 授权给 - 标识软件的授权对象、序列号、激活驱动器和产品前缀。
  • Rockwell Automation 联系信息 - Rockwell Automation 的联系信息,包括办公电话号码、技术支持电话号码和技术支持网站。
  • 更多信息 - 单击此按钮可显示其他产品信息,包括安装的组件、安装的控制器 (Controller) 支持、安装的固件支持和运动数据库信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal