“输出配置”选项卡 - FLEX 输入/输出 (I/O) 模拟

使用此选项卡来配置模块 (Module) 的每个输出通道。只能对输出或输入/输出组合模块 (Module) 使用此选项卡。某些模块 (Module) 的配置有更详细的方法。有关详细的配置信息,请选择下列模块 (Module) 之一。
输出
组合
1794-OE4
1794-OF4I
参数
电压/电流范围
为每个通道选择电压/电流范围和数据格式。
保持以备初始化
该功能仅适用于 1794-IF2XOF2I 和 1794-OF4I 模块 (Module)。选中此复选框以启用此功能并定义从通信故障或空闲周期恢复要采取的操作 (Action) 过程。当模块 (Module) 从“通信故障”或编程 (Program) 模式更改为“正在运行”模式时,来自模块的输出信号不会从其“安全状态”值更改,直到来自控制器 (Controller) 的实时输出值与从模块读回的实际模拟输出值相匹配。
小贴士:
对于 FLEX 输入/输出 (I/O) 组合模块 (Module) 和一些输出模块,为了使此功能生效,必须使用“数据监控器”从“控制器 (Controller) 标签 (Tag)”窗口或使用自己的程序 (Program) 将控制器中模块输出标签中的 enable 成员设置为 1
选择下面的组合和输出模块 (Module) 以了解它们各自用于保持输出的模块标签 (Tag) 和成员名称设置。
组合
输出
确定 (OK)
单击此按钮可接受所有选项卡上的编辑并关闭该对话框。
取消
单击此按钮可删除任何选项卡上的编辑并关闭该对话框。
应用
单击此按钮可使任何选项卡上的编辑生效并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 是
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
    宿主控制器,并且,
  • 您在软件中更改了模块的配置,
当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器发送信息。控制器 (Controller) 尝试向模块 (Module) 发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”或“确定”(OK) 按钮,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
小贴士:
无法禁用与使用机架通信的 FLEX I/O 模块 (Module) 的连接。在这种情况下,“连接”选项卡上的“禁用”按钮将处于禁用状态。
帮助
单击此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal