配置 FLEX I/O 数字模块 (Module)

使用 FLEX I/O 模块 (Module) 附带提供的默认配置,也可以使用
Logix Designer
应用程序来配置应用环境特定的模块来:
  • 接受模块 (Module) 的默认配置
  • 编写应用环境特定的点级别配置
要配置 FLEX I/O 数字模块 (Module):
  1. 右键单击要配置的模块 (Module),然后选择
    属性
    。
  2. 输入配置信息。
  3. 单击确定以保存更改并关闭该对话框。
也可以在创建模块 (Module) 时对其进行配置。如果不使用 FLEX I/O 模块 (Module) 的默认配置,则可以根据所需要求来对其进行配置。从以下模块 (Module) 类型中选择模块类型配置。
输入
输出
组合
1794-IB16XOB16P
1794-IB16D
1794-OB16D
1794-IB32
1794-OB32P
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal