三角函数指令

三角函数指令使用三角函数运算执行算术运算。
可用指令
梯形图、功能块和结构化文本
ATAN,
执行以下操作:
使用此指令:
计算值的正弦值。
SIN
计算值的余弦值。
COS
计算值的正切值。
TAN
计算值的反正弦值。
ASIN
计算值的反余弦值。
ACOS
计算值的反正切值。
ATAN
计算值的双自变量反正切值。
ATAN2
可以混合使用不同的数据类型,但可能损失精度并产生舍入误差,而且指令的执行时间也会变长。请检查 S:V 位,查看结果是否被截断。
粗体
数据类型表示最佳数据类型。如果指令的所有操作数都使用相同的最佳数据类型(通常为 DINT 或 REAL),则指令的执行速度更快,需要的内存更少。
只要梯级输入条件为真,每次扫描指令时,三角函数指令就会执行一次。如果希望指令仅执行一次,可使用 ONS 指令触发三角函数指令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal