正切 (TAN)

下表列出了支持此指令的控制器和应用程序。
架构
标准应用程序
安全应用程序
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
是
否
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
是
是
TAN 指令可计算 Source 值(弧度)的正切值,并将结果存储在 Destination 中。TAN 运算符或函数计算 Source 的正切值并返回浮点型结果。
可用语言
梯形图
TAN_LD_avail_v31
功能块图
功能块图支持以下元素:
FBD 块
TAN_FBD_avail_v31
FBD 函数
小贴士: FBD 函数仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
TAN_avail_FBDFunction
结构化文本
此指令不可用于结构化文本中。
小贴士: 在表达式中使用 TAN 运算符可以计算出相同的结果。有关结构化文本中表达式和赋值语法的信息,请参见结构化文本语法部分。
操作数
梯形图
操作数
数据类型
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
数据类型
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
格式
说明
Source
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
立即数
标签
要转换为正切的值。
Destination
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
标签
用于存储指令结果的标签。
功能块图
FBD 块
操作数
数据类型
格式
说明
TAN 标签
FBD_MATH_ADVANCED
结构
TAN 结构
FBD_MATH_ADVANCED 结构
输入参数
数据类型
说明
EnableIn
BOOL
启用输入。如果为假,指令不会执行,也不会更新输出。
默认值为真。
Source
REAL
三角函数指令的输入。
输出参数
数据类型
说明
EnableOut
BOOL
指示指令使能后是否无故障执行。
Dest
REAL
指令结果。
FBD 函数
小贴士: FBD 函数仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
操作数
数据类型
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
说明
Source
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
要转换为正切的值。
输出操作数(右侧引脚)
数据类型
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
说明
Dest
REAL
LREAL
函数的结果。
运算符方面
TAN 运算符可用于各种表达式中。同样,在结构化文本语句中可调用 TAN 函数。TAN 的这两种应用方式均返回包含 Source 的正切值的浮点型结果。根据上下文,可在适当情况下转换该值的数据类型。
影响数学状态标志
控制器
影响数学状态标志
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
有一定条件下影响,请参见数学状态标志部分。
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
是
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。请参见“数组索引编制”通过数组建立索引,了解关于数组索引故障的信息。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
梯级输入条件为假
将梯级输出条件设置为梯级输入条件。
梯级输入条件为真
将梯级输出条件设置为梯级输入条件。
Dest = Source 的正切值。
后扫描
不适用
功能块图
FBD 块
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
Tag.EnableIn 为假
将 EnableOut 设为 EnableIn。
Tag.EnableIn 为真
Dest = Source 的正切值。
如果发生溢出
将 EnableOut 设置为假。
否则
将 EnableOut 设置为真。
指令首次扫描
不适用
指令首次运行
不适用
后扫描
不适用
FBD 函数
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
普通扫描
Dest = Source 的正切值。
指令首次运行
不适用
指令首次扫描
不适用
后扫描
不适用
示例
梯形图
TAN_LD_ex_v31
功能块图
FBD 块
TAN_FBD_ex_v31
FBD 函数
TAN_example_FBDFunction
结构化文本
REAL_dest := TAN(REAL_src);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal