余弦 (COS)

下表列出了支持此指令的控制器和应用程序。
架构
标准应用程序
安全应用程序
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
是
否
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
是
是
COS 指令可计算 Source 值(弧度)的余弦值,并将结果存储在 Destination 中。COS 运算符/函数计算 Source 的余弦值并返回浮点型结果。结果值始终大于等于 -1 且小于等于 1。
可用语言
梯形图
COS_LD_avail_v31
功能块图
功能块图支持以下元素:
FBD 块
COS_FBD_avail_v31
FBD 函数
小贴士: FBD 函数仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
COS_avail_FBDFunction
结构化文本
此指令不可用于结构化文本中。
小贴士: 在表达式中使用 COS 运算符可以计算出相同的结果。有关结构化文本中表达式和赋值语法的信息,请参见结构化文本语法部分。
梯形图
操作数
数据类型
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
数据类型
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
格式
说明
Source
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
立即数
标签
计算该值的余弦值。
Destination
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
标签
用于存储结果的标签。
功能块图
FBD 块
操作数
类型
格式
说明
COS 标签
FBD_MATH_ADVANCED
标签
COS 结构
FBD 函数
小贴士: FBD 函数仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
操作数
数据类型
说明
Source
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
要转换为余弦的值。
输出操作数(右侧引脚)
数据类型
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
说明
Dest
REAL
LREAL
函数的结果。
请参见 FBD 函数。
运算符方面
COS 运算符可用于各种表达式中。同样,在结构化文本语句中可调用 COS 函数。COS 的这两种应用方式均返回浮点型结果,其中包含 Source 的余弦值。根据上下文,可在适当情况下转换该值的数据类型。
FBD_MATH_ADVANCED 结构
输入成员
数据类型
说明
EnableIn
BOOL
启用输入。如果为假,指令不会执行,也不会更新输出。
默认置位。
Source
REAL
三角函数指令的输入。
输出成员
数据类型
说明
EnableOut
BOOL
指示指令是否处于启用状态。
Dest
REAL
数学指令的结果。
影响数学状态标志
控制器
影响数学状态标志
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
有一定条件下影响,请参见数学状态标志部分。
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
是
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。请参见“数组索引编制”通过数组建立索引,了解关于数组索引故障的信息。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
梯级输入条件为假
将梯级输出条件设置为梯级输入条件。
梯级输入条件为真
将梯级输出条件设置为梯级输入条件。
Dest = Source 的余弦值。
后扫描
不适用
功能块图
FBD 块
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
EnableIn 为假
将 EnableOut 设为 EnableIn。
EnableIn 为真
Dest = Source 的余弦值。
如果发生溢出
将 EnableOut 设置为假
否则
将 EnableOut 设置为真。
指令首次扫描
不适用
指令首次运行
不适用
后扫描
不适用
FBD 函数
小贴士: FBD 函数仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
普通扫描
Dest = Source 的余弦值。
指令首次运行
不适用
指令首次扫描
不适用
后扫描
不适用
示例
梯形图
COS_LD_ex_v31
功能块图
FBD 块
COS_example_FBDFunction
FBDFunction
COS_FBD_ex_v31
结构化文本
REAL_dest := COS(REAL_src);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal