搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
结构化文本属性
有关结构化文本编程特有的问题的更多信息,请单击下方的相应主题。请认真阅读此信息,以确保您了解结构化文本编程的执行方式。
指令集
结构化文本语法
结构化文本组成部分:赋值
结构化文本组成部分:注释
结构化文本组成部分:表达式
字符串字面值
使用算术运算符和函数
使用关系运算符
使用逻辑运算符
使用按位运算符
确定执行顺序
结构化文本组成部分:指令
结构化文本组成部分:结构
CASE_OF
FOR_DO
IF_THEN
REPEAT_UNTIL
WHILE_DO
表格的 L8 控制器 -- 未加粗
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal