使用按位运算符

按位运算符根据两个值操作一个值内的位。
下表概括介绍了按位运算符。
目标
使用以下运算符
最佳数据类型
按位与
&,AND
DINT
按位或
OR
DINT
按位异或
XOR
DINT
按位求补
NOT
DINT
以下是一个示例。
使用以下格式
示例
对于以下情况
使用
value1 operator value2
如果 input1、input2 和 result1 为 DINT 标签且要求:“计算 input1 和 input2 的按位结果。将结果存储在 result1 中。”
result1 := input1 AND input2;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal