结构化文本组成部分:结构

结构可单独编程,也可嵌套在其他结构中。
如果
使用以下结构
在满足特定条件时,执行某些操作
IF...THEN
根据某个数值选择要执行的操作
CASE...OF
在执行其他操作前,将某项操作执行指定次数
FOR...DO
只要某些条件为真就一直执行某项操作
WHILE...DO
一直执行某项操作,直到条件为真
REPEAT...UNTIL
一些关键字保留
下面的结构不可用:
  • GOTO
  • REPEAT
Logix Designer
应用程序不允许使用它们作为标签名称或结构。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal