确定执行顺序

表达式中的运算将按规定顺序指定。
  • 相同顺序的运算从左至右执行。
  • 如果表达式包含多个运算符或函数,则以括号“( )”对条件进行分组。这样既可确保按正确顺序执行,也方便读取表达式。
    Order
    操作
    1
    ()
    2
    函数 (...)
    3
    **
    4
    -(取反)
    5
    NOT
    6
    *,/,MOD
    7
    +,-(减号)
    8
    <,<=,>,>=
    9
    =,<>
    10
    &,AND
    11
    XOR
    12
    OR
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal