程序控制指令

程序控制指令用于更改逻辑的流程。
可用指令
梯形图
功能块
结构化文本
执行以下操作:
使用此指令:
跳过一段不需要始终执行的逻辑。
JMP
LBL
跳转到单独的例程、将数据传递至例程、执行例程并返回结果。
JSR
SBR
RET
标记用于终止例程执行的临时结束。
TND
禁用一段逻辑中的所有梯级
MCR
禁用用户任务。
UID
启用用户任务。
UIE
暂停顺序功能图
SFP
复位顺序功能图
SFR
结束顺序功能图的转换
EOT
触发事件任务的执行
EVENT
禁用梯级
AFI
在逻辑中插入占位符。
NOP
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal